DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Colocar o modo de conforto sazonal em pausa

Através da aplicação Wiser Home, pode definir a posição do estore e colocar o modo de conforto sazonal em pausa durante algum tempo.

Para colocar o modo de conforto sazonal em pausa:
  1. No separador Controlo, selecione o estore cujo modo de conforto sazonal pretende colocar em pausa.
    SUGESTÃO: Toque no botão para cima/baixo (A) para mover o estore para a posição pretendida.
  2. Toque no botão pausa para selecionar o tempo que pretende colocar o modo de conforto sazonal em pausa.
    SUGESTÃO: Pode tocar Cancelar em qualquer momento para parar a pausa.
    IMPORTANTE: Se substituir manualmente o estore, o sistema irá fazer uma pausa durante 1 hora a partir do momento do primeiro ajuste manual. No entanto, recomendamos a colocar o modo de conforto sazonal em pausa através da aplicação Wiser Home.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?