Configurar o modo de conforto sazonal
-
Os estores têm de estar instalados em casa.
-
Calibre os estores.
Consulte Calibragem dos estores ou Calibragem dos estores com lâminas basculantes com base no tipo de estores. -
O sensor de movimento exterior deteta a luz e a temperatura exterior.
-
Certifique-se de que o sensor de movimento exterior está virado para o chão e não virado para o sol.
- No ecrã Inicial, toque em .
São apresentados os detalhes sobre o modo de conforto sazonal. - Arraste para a esquerda para ver os detalhes adicionais e toque em para começar a configurar o modo de conforto sazonal.
- Defina a orientação em que os estores são
instalados em casa:
- Selecione a orientação para a qual cada estore
está instalado em casa e toque em Seguinte.
- Se algum dos estores estiver a cobrir uma porta, toque
em Sim, tenho estores por cima de uma porta.SUGESTÃO: Se nenhum estore estiver a cobrir uma porta ou se tiver uma forma alternativa de entrar na sua casa, toque em Não, próximo passo e continue com o passo 4. Neste caso, o modo de conforto sazonal fecha completamente os estores enquanto está fora.
- Selecione os estores que estiverem a cobrir as portas
na lista (A) e toque em Seguinte.
Os estores selecionados fecharão até 50% para se certificar de que não fica bloqueado quando as portas estão cobertas por estores.
- Selecione a orientação para a qual cada estore
está instalado em casa e toque em Seguinte.
- Defina as temperaturas de desconforto interiores e exteriores
pretendidas e toque em Seguinte.NOTA: A temperatura de desconforto refere-se a temperaturas acima das quais um indivíduo se sente desconfortável. Quando a temperatura ambiente aumenta acima das temperaturas de desconforto interiores e exteriores definidas, o modo de conforto sazonal fecha os estores para manter a temperatura interior. Manter uma temperatura interior confortável ajuda a melhorar o bem-estar e a produtividade.
- Selecione a orientação na qual os sensores de
luz e os sensores de temperatura exteriores estão instalados
em casa:
- Selecione a orientação para a qual os sensores de luz estão instalados e toque em Seguinte.
- Toque em Sim para selecionar a orientação dos sensores de temperatura exterior:
- Selecione Seguinte para definir
a hora de quando o modo de conforto sazonal irá COMEÇAR e a hora de quando irá TERMINAR.NOTA: Pode iniciar e parar o modo de conforto sazonal algum tempo antes ou depois do nascer/pôr do sol.
Isto melhora a precisão das definições quando os sensores de luz não estão instalados e o seu edifício é bloqueado por outro edifício ou por uma montanha que impede a luz solar de chegar à sua localização. - Toque em Seguinte.Se todas as divisões da casa possuírem sensores de temperatura, é efetuada a configuração do modo de conforto sazonal.
- Se os estores estiverem disponíveis em divisões
sem sensores de temperatura, pode controlar esses estores da seguinte
forma:
- Selecione uma divisão da lista (C) e toque em Seguinte.
- Pode utilizar uma das seguintes temperaturas como temperatura
de referência para a divisão selecionada:
-
Temperatura detetada pelo sensor de temperatura de outra divisão.
-
Temperatura média detetada por todos os sensores de temperatura em casa.
-
Para utilizar a temperatura de outra divisão como temperatura de referência:
-
Selecione uma divisão da lista (C).
NOTA: A temperatura da divisão selecionada será considerada como a temperatura de referência. -
Volte à página anterior e toque em Seguinte para terminar a configuração.
-
-
Para utilizar a temperatura média detetada por todos os sensores de temperatura como temperatura de referência:
-
Toque em Utilizar a temperatura média da casa (D).
-
Toque em Sim, tenho a certeza para terminar a configuração.
-
-
- Toque em Feito para ver a configuração atualizada.