DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Calibragem dos estores com a aplicação Wiser

O motor dos estores é fornecido num estado não calibrado. Cada motor de estores varia no tempo que demora para concluir o movimento de abertura/fecho (ou seja, de uma ponta à outra).

IMPORTANTE:
  • É necessário selecionar o tipo de dispositivo e definir o tempo de execução padrão antes de avançar com a calibragem dos estores. Consulte Selecionar o tipo de dispositivo e Definir o tempo de execução padrão.

  • Durante a calibragem não utilize o estore quer manualmente quer na aplicação para evitar interrupções.

  • Siga o procedimento para a calibragem dos estores de acordo com o tipo de dispositivo: Estores ou Estores com lâminas basculantes.

Estores

  1. Ao definir o tempo de execução padrão, aceda ao separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o dispositivo.

  2. No ecrã de controlo do dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores (A).

    Os estores abrem-se completamente e, em seguida, atingem a posição pretendida definida no passo 2. Os estores estão calibrados.

Estores com lâminas basculantes

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o dispositivo.

  2. No ecrã de controlo do dispositivo, no separador Posição, arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores (A).

  3. Toque no separador Inclinação das lâminas,

    arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores (B) de acordo com qualquer uma das seguintes posições de inclinação.
    • Horizontal

    • Inclinado

    • Vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?