DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su regulador con Wiser Hub para acceder y controlar el regulador.
  1. En la pantalla de inicio, pulse > Dispositivos > > Luces > Micromódulo Dimmer.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Luces > Micromódulo.
  2. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 3.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  3. Pulse Siguiente, realice una de las siguientes acciones para añadir el dispositivo:
    • Realice 3 pulsaciones cortas (<0,5 s) el botón Aceptar (Configuración/Reinicio) en el regulador utilizando un destornillador.
    • Realice 3 pulsaciones cortas del pulsador mecánico (conectado al terminal 1 del regulador).
    El LED parpadea en color ámbar.
    NOTA: Si el regulador se encuentra detrás del pulsador, el LED de estado no es visible.
  4. Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde. También puede ver en la aplicación que el dispositivo está vinculado.
    Tras unos segundos, un LED verde fijo indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente con el hub.

    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones pulsando el enlace ¿El LED no parpadea en ámbar?.
  5. Pulse , para introducir el nombre del dispositivo.
  6. Pulse Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y pulse Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes del dispositivo durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito sólo aparece si ha iniciado sesión como propietario en .

    Ahora, puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña Control bajo las pestañas Todo y Sala.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.