Konfigurera enheten
A |
Enhetsnamn: Tryck för att ändra enhetens namn. |
B |
Plats: Tryck för att tilldela dimmern till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Se Ställa in enhetsplats för mer information om hur du anger plats. |
C |
Dimmerläge: Du kan förbättra dimningskvaliteten i appen om du har problem med ljusflimmer. Se Ställa in dimningsläge för detaljerad information om inställning av dimningsläge. |
D |
Strömpåslagningsbeteende: Tryck för att ställa in dimmerns standardljusnivå när den slås på. Se Konfigurera strömpåslagningsbeteende för detaljerad information om varje alternativ. |
E |
Konfigurera uppkopplade omkopplare: Denna inställning låter dig konfigurera dimmerns tryckknappsomkopplare till olika funktioner. Se Konfigurera uppkopplade tryckknappar för detaljerad information om varje funktion. |
F |
NIVÅER AV LJUSSTYRKA: Med den här inställningen kan du ställa in gränser
för belysningens högsta och lägsta ljusstyrka. Detta
görs för att undvika flimmer och att lysdioden släcks. |
G |
Neutralledare monterad: Wiser-appen upptäcker automatiskt ledningsdragningsläget baserat på installationen, vilket eliminerar behovet av manuellt val. Ja, om den är installerad med en neutralledare, NEJ om de installeras utan neutralledare. |
H |
Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statuslysdioden blinkar
rött och anslutna belysningsenheter blinkar på/av när
dimmern har identifierats. |
J |
Ta bort: Tryck för att ta bort enheten från systemet. OBS:
|
K |
Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee-signalstyrkeindikatorn visar enhetens aktuella signalstyrka. |