DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Justera ljusstyrkan med appen

Genom att använda Wiser Home-appen kan du öka/minska ljusstyrkan i dimmern.
  1. Gå till fliken Kontroll, tryck på Alla enheter eller rumsfliken där dimmern finns.
  2. På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusstyrkan (A).
    FÖRSLAG: Du kan också sätta på/stänga av dimmern på enhetskontrollskärmen, tryck på (B) för att sätta på/stänga av.

    OBS: Vissa lampor har en utgångspunkt. När du tänder lampan med låg ljusstyrka blir den snabbt mycket ljus och går sedan tillbaka till den lägre ljusstyrkan automatiskt. Detta är lampans beteende och dimmern kan inte ändra det.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?