Parkoppla två dimrar
- 
                     
Du kan använda 2 dimrar utan behov av trådlös omkopplare som en del av Quick Home Connect.
 - 
                     
En eller flera dimrar ska anslutas till en 2-kanals mekanisk tryckknapp. Se nedanstående kopplingsschema.
 - 
                     
Du måste ange båda dimrar i parningsläge samtidigt. Parkopplingsläget är aktivt i cirka en minut.
 
  FARA | 
               
|---|
| 
                      RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE 
                     Säker elinstallation får endast utföras
                        av kunnig personal. Behöriga installatör måste besitta
                        ingående kunskaper inom följande områden: 
                     - Anslutning till installationsnätverk. 
                     - Anslutning av elektriska installationsapparater. 
                     - Dragning och förläggning av elektrisk kabel. 
                     - Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter
                        och andra bestämmelser. 
                     Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. 
                   | 
               
  FARA | 
               
|---|
| 
                      RISK FÖR ELEKTRISK STÖT 
                     - Kontrollera att området kring anslutningarna inte
                        kommer i kontakt med metalldelarna i någon enhet som är
                        installerad på samma plats. 
                     - Bygla inte utgångarna till neutralledaren. 
                     Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. 
                   | 
               
Scenario 1: Dimmer-1 är
               ansluten till en mekanisk tryckknapp med två uttag och Dimmer-2 är
               inte ansluten till någon tryckknapp och fjärrstyrd av Dimmer-1.
Vid parkoppling kan du styra Dimmer-2 från Dimmer-1.
- 
                     
På Dimmer-1, tryck kort på höger mekanisk tryckknapp 5 gånger i snabb följd.
 - 
                     
På Dimmer-2, tryck kort på knappen Setup/Reset 5 ggr i följd på dimmer.
 
Belysningen som är anslutet till dimmern blinkar några gånger. Den dimmer kan nu styras med tryckknappen.
Använda dimrar: Tryck snabbt på tryckknapparna för att tända/släcka ljuset enligt beskrivningen i följande tabell.| Tryckknappsstyrning | Last | 
| Vänster tryckknapp (ansluten till terminal 1) | Belysning 1 | 
| Höger tryckknapp (ansluten till terminal 2) | Belysning 2 | 
- 
                  
Håll in tryckknappen för att justera ljusstyrkan.
OBS: Detta steg är samma för både de (högra och vänstra) tryckknapparna. 
Scenario 2: Båda dimrar är kopplade
               till sina respektive tryckknappar.
När parkoppling
               sker dimrar kan styras
               tvärtom. Det innebär Dimmer-1 kan styra Dimmer-2 och Dimmer-2 kan styra Dimmer-1.
- 
                     
På Dimmer-2, tryck kort på höger mekanisk tryckknapp 5 gånger i snabb följd.
 - 
                     
På Dimmer-1, tryck kort på knappen Setup/Reset 5 ggr i följd på dimmer.
 
Belysningen som är anslutet till dimmern blinkar några gånger. Den dimmer kan nu styras med den mekaniska tryckknappen.
Använda dimrar: Tryck snabbt på tryckknapparna för att tända/släcka ljuset enligt beskrivningen i följande tabell.
| Tryckknappsstyrning | Last | 
| Dimmer 1 | |
| Vänster tryckknapp (ansluten till terminal 1) | Belysning 1 | 
| Höger tryckknapp (ansluten till terminal 2) | Belysning 2 | 
| Dimmer 2 | |
| Vänster tryckknapp (ansluten till terminal 1) | Belysning 2 | 
| Höger tryckknapp (ansluten till terminal 2) | Belysning 1 | 
- 
                  
Håll in tryckknappen för att justera ljusstyrkan.
OBS: Detta steg är samma för både de (högra och vänstra) tryckknapparna. 
 FARA