DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Desactivación de interruptores conectados

Puede desactivar los interruptores de pulsador mecánico si está configurado con un momento o con funciones de conexión/regulación.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo regulador > Configurar interruptores conectados (A).
  3. Seleccione el pulsador que desea desactivar.
    • Pulsador 1
    • Pulsador 2
  4. Pulse Desconfigurar (B) en el menú y pulse Sí, estoy seguro para confirmar y desactivar el interruptor pulsador.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.