DUG_Termostato de radiador_WH-07

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser Home puede crear automatizaciones basadas en sus necesidades.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
    NOTA: Se pueden añadir un máximo de 10 automatizaciones.
  3. Pulse Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Pulse Añadir condiciones y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (C):
    • Cambio de estado de un dispositivo: Seleccione un dispositivo para activar la automatización.
    • Modo Ausente: Active/desactive el modo ausente para ejecutar una acción.
      SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, regular o cerrar la persiana, etc. Para más información acerca del Modo Ausente , consulte la guía del usuario del sistema.
  5. Toque Cambio de estado de un dispositivo > Sensor de temperatura/humedad > Temperatura. Ajuste la temperatura utilizando la barra deslizante (D) y seleccione la condición (E) (menos de/más de), a continuación, toque Aceptar.
    NOTA: Cuando el control deslizante se ajusta al mínimo para la automatización, el modo de protección contra heladas se activa automáticamente al inicio de la automatización. En este modo, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C para evitar la congelación.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 condiciones como máximo

      .
    • Para eliminar una condición agregada, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  6. Para establecer una hora específica para su automatización, toque Cuándo > Añadir tiempo y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (F):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado.
    • Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.
    NOTA:
    • Se pueden añadir un máximo de 10 entradas

    • Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y toque .

  7. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (G):
    • Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.

  8. Toque Controlar un dispositivo > Calefacción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (H):
    • Potenciación: Ajuste la duración para aumentar la temperatura en 2 °C.
    • Valor de consigna: Ajuste la temperatura deseada.
  9. Toque Valor de consigna, ajuste la temperatura requerida con la barra deslizante vertical (I) y, a continuación, toque Aceptar.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

    • Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y toque .

  10. Introduzca el nombre de la automatización (J).

    Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  11. Pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.
    Mediante el uso de (K) puede activar y desactivar la automatización.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?