DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Eine Automatisierung erstellen

Eine Automatisierung ermöglicht es Ihnen, mehrere Aktionen zu gruppieren, die normalerweise zusammen durchgeführt werden, automatisch oder zu geplanten Zeiten ausgelöst werden. Mit der Wiser Home App können Sie auf der Grundlage Ihrer Anforderungen Automatisierungen erstellen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
    HINWEIS: Es können maximal 10 Automatisierungen hinzugefügt werden.
  3. Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen (B):
    • Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    • Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
  4. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
    • Gerätestatus ändern: Wählen Sie ein Gerät, das die Automatisierung aktivieren soll.
    • Abwesenheitsmodus: Abwesenheitsmodus aktivieren/deaktivieren, um eine Aktion auszulösen.
      VORSCHLAG: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser zum Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmer oder Schließen der Jalousie verwendet werden usw. Weitere Informationen über Abwesenheitsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des Systems.
  5. Tippen Sie auf Änderung des Gerätestatus > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor > Temperatur. Stellen Sie die Temperatur mit dem Schieberegler (D) ein, wählen Sie die Bedingung (E) (kleiner als / größer als) und tippen Sie dann auf Einstellen.
    HINWEIS: Wenn der Schieberegler für die Automatisierung ganz nach unten gestellt ist, wird der Frostschutzmodus automatisch zu Beginn der Automatisierung aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden

      .
    • Um eine hinzugefügte Bedingung zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .

  6. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (F):
    • Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert.
    • Zeitraum: Tag, Nacht, Zeit, Benutzerdefiniert.
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Zeiteinträge hinzugefügt werden.

    • Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .

  7. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen (G):
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
    • Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1Stunde und 1Minute bis zu maximal 24Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.

  8. Tippen Sie auf Ein Gerät steuern > Heizung→und wählen Sie eine der folgenden Optionen (H):
    • Boost: Stellen Sie die Dauer so ein, dass die Temperatur um 2 °C erhöht wird.
    • Sollwert: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
  9. Tippen Sie auf Sollwert, stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem vertikalen Schieberegler (I) ein und tippen Sie dann auf Einstellen.
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.

    • Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie sie links von der Aktion ab und tippen Sie dann auf .

  10. Geben Sie den Automatisierungsnamen (J) ein.

    Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.

  11. Tippen Sie auf Speichern.
    Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    Mit dem (K) können Sie die Automatisierung aktivieren und deaktivieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?