DUG_Termostato de radiador_WH-07

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puedes identificar un termostato de los otros dispositivos disponibles en la habitación.
Para identificar el termostato:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Termostato del radiador > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta función hace parpadear los LED del termostato para que pueda identificar el dispositivo. Puede tardar hasta un minuto en arrancar y hacer parpadear el LED del termostato.

    • Los LED del termostato continuarán parpadeando hasta que pulse OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?