DUG_Termostato de radiador_WH-07

Solución de problemas

Causa

Posible causa

Solución

El termostato no responde o la aplicación no mide la temperatura. Fallo de alimentación o reinicio de la generación de Wiser Hub. Después de un fallo de alimentación, la generación de Wiser Hub necesita hasta 15 minutos para volver a la normalidad.
El termostato se muestra offline en la aplicación o el LED central parpadea.
  1. Mala señal entre Wiser Hub y el termostato.

  2. Es necesario sustituir las baterías del termostato.

  3. El termostato se ha reiniciado mediante interacción humana en el dispositivo físico.

  1. Vuelva a conectar el termostato en la aplicación.

  2. Sustituya las baterías y vuelva a calibrar el termostato. Consulte la sección sobre la sustitución de las baterías y la calibración del dispositivo.

  3. Vuelva a configurar el termostato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?