DUG_Termostato de radiador_WH-07

Ajustes de bloqueo de interfaz

Con la app Wiser Home, puede bloquear los controles del termostato (nada sucederá cuando la tapa del termostato se gire en la dirección + o -). Esto evita que los niños pequeños cambien las temperaturas de su hogar jugando con los termostatos.
Para bloquear/desbloquear el control del termostato:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse el interruptor (A) en Dispositivos > Termostato del radiador > Bloqueo del dispositivo para bloquear o desbloquear el control del termostato.
    SUGERENCIA: Cuando el bloqueo del termostato está activo, un (B) aparecerá junto al termostato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?