DUG_Termostato de radiador_WH-07

Ajuste manual de la temperatura de la sala

La temperatura de la habitación se puede aumentar/reducir manualmente girando la tapa del termostato.

Gire la tapa del termostato:

  • En la dirección «+» para aumentar la temperatura. El LED rojo se iluminará durante 5 segundos.

  • En la dirección «-» para reducir la temperatura. El LED azul se iluminará durante 5 segundos.

Cuando se gira la tapa del termostato, la temperatura de consigna aumenta/disminuye en 2 °C con respecto a la temperatura actual de la habitación. La potenciación está activa durante 1 hora.

NOTA: Si la temperatura de consigna ya es superior a 2 °C por encima o por debajo de la temperatura de la habitación, la temperatura de consigna no se verá modificada por una potenciación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?