DUG_Termostato de radiador_WH-07

Ajuste de la temperatura de la habitación usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, puede ajustar, configurar o aumentar la temperatura de la habitación.

Requisito previo: Añada un termostato de habitación Wiser/Sensor de temperatura/humedad Wiser en la misma habitación donde se encuentra el termostato.

Para ajustar, configurar o aumentar la temperatura de la habitación:

  1. En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de una habitación en la que se encuentra el termostato.

    1. Utilice el control deslizante de la derecha de la pantalla para ajustar la temperatura.

      NOTA: La llama muestra que la temperatura ambiente es más baja que la temperatura deseada (punto de ajuste) y, por lo tanto, la calefacción está encendida.
      IMPORTANTE:
      • Cuando se establece el tiempo de potenciación, el sistema aumenta automáticamente la temperatura de consigna en 2 °C durante la duración de la potenciación. Una vez finalizado el periodo de potenciación, la temperatura vuelve al último punto de consigna.

      • Al mover el control deslizante hacia la parte inferior de la barra se activa el modo Protección contra escarcha. En este modo, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C constantes para evitar la congelación.

      SUGERENCIA: También puede ajustar la temperatura de la habitación:
      • Pulsando o en la pestaña Control, en la sección Calefacción de la habitación en cuestión para ajustar su temperatura.

      NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.
    2. Pulse para establecer la hora de aumento.

      IMPORTANTE: Una vez definido el tiempo de potenciación, la temperatura de consigna aumenta automáticamente en 2 ºC para el tiempo de potenciación definido. Una vez finalizado el tiempo de potenciación, la temperatura de consigna vuelve al evento programado actual o a la temperatura de consigna anterior.
      NOTA: La potenciación se puede detener en cualquier momento pulsando el botón y seleccionando su desconexión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?