DUG_Termostato de radiador_WH-07

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer el termostato a los valores predeterminados de fábrica mientras está conectado al cuerpo del radiador. Se puede restablecer manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si se sustituye el Hub.

Para restablecer el termostato:
  1. Gire y mantenga la tapa en la dirección «-».
  2. Espere unos segundos hasta que el LED central empiece a parpadear en rojo.
  3. Mantenga la tapa en la dirección «-» hasta que el LED parpadee en rojo 8 veces.
  4. Suelte la tapa; los 3 LED parpadearán una vez indicando que el termostato se ha restablecido correctamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?