DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Zuweisen eines Kanals zum Raum

Mit der Wiser Home App können Sie dem Raum einen Fußbodenheizungskanal für die Temperaturregelung zuweisen.
Wählen Sie einen oder mehrere Kanäle je nach Raumgröße oder Anzahl der thermischen Stellantriebe aus (z. B. für einen kleinen Raum: Kanal 5 oder 6, für einen großen Raum: Kanal 1 oder 2).
  • Die Kanäle 1 und 2 können jeweils mit 4 thermischen Stellantrieben ausgestattet werden.

  • Die Kanäle 3 und 4 können jeweils mit 2 thermischen Stellantrieben ausgestattet werden.

  • Die Kanäle 5 und 6 können jeweils mit 1 thermischen Stellantrieb ausgestattet werden.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf Geräte > Fußbodenheizung

  3. Tippen Sie auf Kanal-Konfiguration und wählen Sie den Kanal aus, dem Sie einen Raum zuweisen möchten.

  4. Wählen Sie einen vorhandenen Raum aus der Liste aus oder geben Sie Neuer Raumname ein und tippen Sie dann auf Eingeben

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?