DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Attribution d’un canal à la pièce

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez attribuer un canal de contrôleur de plancher chauffant à la pièce pour commander la température.
Sélectionnez un ou plusieurs canaux en fonction de la taille de votre pièce ou du nombre d’actionneurs thermiques connectés (par exemple pour une petite pièce : canal 5 ou 6, pour une grande pièce: canal 1 ou 2).
  • Les canaux 1 et 2 peuvent être équipés de 4x actionneurs thermiques chacun.

  • Les canaux 3 et 4 peuvent être équipés de 2x actionneurs thermiques chacun.

  • Les canaux 5 et 6 peuvent être équipés de 1x actionneur thermique chacun.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Appareils > Contrôleur Plancher Chauffant

  3. Appuyez sur Configuration du canal et sélectionnez le canal auquel vous voulez attribuer une pièce.

  4. Sélectionnez une pièce existante dans la liste ou saisissez Nouvelle pièce puis appuyez sur Envoyer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?