DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Atribuir um canal à divisão

Através da aplicação Wiser Home, pode atribuir o canal Aquecimento do piso radiante à divisão para controlar a temperatura.
Selecione um ou vários canais com base no tamanho da sua divisão ou do número de atuadores térmicos instalados (por ex., para uma divisão pequena: canal 5 ou 6; para uma divisão grande: canal 1 ou 2).
  • Os canais 1 e 2 podem ser instalados cada um com 4x atuadores térmicos.

  • Os canais 3 e 4 podem ser instalados cada um com 2x atuadores térmicos.

  • Os canais 5 e 6 podem ser instalados cada um com 1x atuador térmico.

  1. No ecrã Inicial, toque em.

  2. Toque em Dispositivos > Aquecimento do piso radiante

  3. Toque em Configuração do canal e selecione o Canal ao qual pretende atribuir uma divisão.

  4. Selecione uma divisão existente da lista ou introduza Novo nome da divisão depois toque em Enviar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?