DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Fehlerbehebung

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Die orangefarbene Setup-LED blinkt.

  • Schwaches oder kein Signal zwischen dem Wiser Hub und der Fußbodenheizung.

  • Die Verbindung wurde getrennt.

  • Überprüfen Sie, ob der Hub online ist.

  • Überprüfen Sie die Signalstärke.

Die rote Setup-LED blinkt.

Die Grenzwerte für die Bodentemperatur wurden überschritten.

  • Überprüfen Sie die Grenzwerte für die Bodentemperatur.

  • Überprüfen Sie die Verbindung des Temperatursensors.

LED für Heizung/Kühlung blinkt blau

Tau am Verteiler erkannt

  • Überprüfen Sie den Einbau des Tausensors.

  • Warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

LED (S) des Ausgangskanals blinkt grün

Die Notheizung ist auf diesen Kanälen aktiv.

Brechen Sie die Notheizung ab.

Die Temperatur kann nicht geregelt werden oder es ist keine Temperatureingabe vorhanden.

Der Raum hat nur einen elektrischen Heizungsschalter oder FBH.

Um die Heizung in diesem Raum zu regeln, müssen Sie einen Raumtemperaturregler in den Raum einbauen.

Die Steuerung ist für einen Raum mit FBH-Leiste deaktiviert.

Der Raum hat eine FBH-Leiste, aber keine Kanäle.

Um die Heizung in diesem Raum zu regeln, müssen Sie auf Ihrem Raum- oder Gerätebildschirm einen FBH-Kanal hinzufügen. Siehe Kanal dem Raum zuweisen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?