DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

LED-Anzeigen

Normale Verwendung

LED

LED-Status

Verhalten

LED

Gerät unter Spannung

Kanal 1-6 LEDs

aus

Relais geöffnet (keine Heizungsanforderung)

geschlossen (Heizungsanforderung)

dunkelleuchtet

Verzögerung bei Relaisaktivierung

Systemtest / Notheizung

Konfigurations-LED

Mit dem Wiser Hub verbunden

Es wird versucht, eine Verbindung mit dem Wiser Hub herzustellen

Keine Verbindung mit dem Wiser Hub

Blinkt rot

Bodentemperatur überschritten

LED eines Kanals

Kanäle aktiviert

LED für Heizung/Kühlung

Kühlmodus

Tausensor aktiviert

LED Pumpe

Pumpe aktiviert

LED Kessel

Kessel aktiviert

Einstellungen

Benutzeraktion

LED

LED-Status

Verhalten

Anschluss der Steuereinheit für die Konfigurations-LED vom Hydraulikboden zum Wiser Hub.

Konfigurationstaste mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.

Ventile

Abwechselnd

/

Die Verbindung ist implementiert. Befolgen Sie die Anweisungen der Anwendung.

Rückstellung der Steuereinheit für Hydraulikbodenventile.

Konfigurationstaste mehr als 20 Sekunden gedrückt halten.

Konfigurations-LED

Rot, bis alle LEDs blinken


Die Steuereinheit für den Hydraulikboden wird von der Wiser-Plattform entfernt.

Identifikation der Steuereinheit für Ventile. Alle Hydraulikboden-LEDs von der Anwendung.

 

Identifizierung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?