DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Gerät installieren

Siehe die mit diesem Produkt mitgelieferte Installationsanleitung .

Für die Installation einer Wiser FBH-Anlage sind folgende Teile erforderlich:

  • Wiser FBH-Anschlussleiste/n

  • Wiser Hub oder HubR

  • Wiser Raumthermostat oder Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

HINWEIS:
  • Das System kann ohne Anschluss an einen WLAN-Router installiert werden.

  • Bei der Ausführung FBH Heizung/Kühlung 24 V sicherstellen, dass sie an eine 24V/2,2A-Stromversorgung angeschlossen ist (nicht enthalten)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?