DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Verdrahtungsfälle

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
  • Anschluss an Installationsnetze
  • Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
  • Verlegung von Elektroleitungen
  • Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
WARNUNG
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Die FBH-Anschlussleiste ist nur für den Festanschluss ausgelegt.
  • Nach der Verdrahtung prüfen, dass die Kabel:
    - richtig angeschlossen sind
    - vollständig eingesteckt sind
    - fest sitzen
    - nicht verdreht oder unter Spannung sind
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
WARNUNG
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Kann auch nach dem Abschalten stromführend sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Beachten Sie den unten stehenden Verdrahtungsplan für den Anschluss der potenzialfreien und 230-V-AC-Verdrahtung.

Potenzialfreie Verdrahtung (direkt an den Heizkessel)

Die spannungsfreie Verdrahtung schaltet jede Spannung (nicht mehr als 230 V AC), die von der Wärmequelle geliefert wird, wenn Wärme angefordert wird.

  1. Schließen Sie die Versorgungsspannung der Pumpe an L1, N1 an und schließen Sie die Erdung an.

  2. Schließen Sie die Ausgangsversorgung der Pumpe an L2, N2 an und schließen Sie die Erdung an.

  3. Schließen Sie die Versorgungsspannung an B1 für die Kesselversorgung und den Ausgang an den Kesselschalterrücklauf an B2 an.

  4. Verbinden Sie L und N über eine 3-A-Hauptversorgung.

230-V-AC-Verdrahtung (an ein Zonenventil)

Mit dem Zonenventil-Verdrahtungszentrum können Sie jede Zone einzeln ein- und ausschalten und nur die gewünschten Räume zu einem bestimmten Zeitpunkt heizen.

  1. Setzen Sie die Wärmesonde auf T1 und T2 (nicht polaritätsgebunden).

  2. Schließen Sie die Ausgangsversorgung der Pumpe an L2, N2 an und schließen Sie die Erdung an.

  3. Verbinden Sie N1 mit N3.

  4. Verbinden Sie L1, B1 und L3 mit einem Wago oder Anschlussblock.

  5. Verbinden Sie B2 mit dem Zonenventil.

  6. Verbinden Sie L und N mit dem Erdungsanschluss über eine 3-A-Hauptversorgung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?