DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Notheizung

Sie können eine Notheizung manuell durchführen, indem Sie die Kanaltaste drücken, wenn der Hub nicht funktioniert oder die Wiser Home App nicht reagiert.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Notheizung durchzuführen.
  1. Halten Sie die Kanaltaste länger als 2 Sekunden gedrückt.
  2. Drücken Sie erneut die Kanaltaste, um weitere Kanäle auszuwählen.
    Die ausgewählte Kanal-LED blinkt.
  3. Wenn die erforderliche Kanal-LED blinkt, halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt. Diese LED leuchtet dauerhaft grün und die LED des nächsten Kanals blinkt. Sie können jede Kanalkombination auswählen, z. B. Kanäle 1, 3 und 5.
  4. Durch Drücken auf Kanal 6 werden die ausgewählten Kanäle aktiviert. Die entsprechenden LEDs blinken grün und die Stellantriebe öffnen sich, um den Wasserfluss zu ermöglichen.
    Nach 4 Stunden stoppt eine Notheizung. Die Notheizung kann auch durch Drücken der Kanaltaste gestoppt werden. Wenn mehrere Wiser FBH-Verteilerleisten verwendet werden, kann dieser Test auf allen Verteilerleisten durchgeführt werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?