Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App
Voraussetzung: Fügen Sie einen Wiser Raumthermostat oder Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor in demselben Raum hinzu, in dem sich das Gerät befindet.
So passen Sie die Raumtemperatur an, legen sie fest oder heben sie an:
-
Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich das Gerät befindet.
-
Verwenden Sie den Schieberegler rechts auf dem Bildschirm, um die Temperatur anzupassen.
VORSCHLAG: Sie können auch die Raumtemperatur einstellen:-
Indem Sie auf
oder
auf der Registerkarte Steuerung im Abschnitt
Heizung des betreffenden Raums tippen, um dessen Temperatur einzustellen.
-
Wenn Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Verwalten von Favoriten im jeweiligen Systembenutzerhandbuch.
HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.Tippen Sie auf
, um die Boostzeit einzustellen.
WICHTIG:-
Sobald die Boostzeit eingestellt ist, steigt die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die eingestellte Boostzeit. Nach Ablauf der Boostzeit kehrt die Sollwerttemperatur zum aktuell geplanten Ereignis oder zur vorherigen Sollwerttemperatur zurück.
-
Wenn Sie den Schieberegler an den unteren Rand der Leiste schieben, wird der Modus Frostschutz aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur konstant bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.
-
-
zeigt an, dass die Raumtemperatur unter der Sollwerttemperatur liegt, d.h. die Heizung ist eingeschaltet.
-
zeigt an, dass die Raumtemperatur über der Sollwerttemperatur liegt, d.h. die Heizung ist ausgeschaltet.
-
zeigt an, dass die Raumtemperatur über der Sollwerttemperatur liegt, d.h. die Kühlung ist eingeschaltet.
-
zeigt an, dass die Raumtemperatur unter der Sollwerttemperatur liegt, d.h. die Kühlung ist ausgeschaltet.
-
Der
/
zeigt an, dass der Bodentemperatursensor konfiguriert ist, und wenn der obere bzw. untere Grenzwert erreicht ist, werden auf dem Raumbildschirm die Symbole für die Grenzwerte angezeigt.