DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Grenzwert des Bodensensors einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie den Grenzwert des Bodensensors der Fußbodenheizung einstellen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Fußbodenheizung
  3. Wählen Sie Folgendes aus:
    • Oberer Grenzwert Bodensensor: Zur Einstellung der Temperatur-Obergrenze des Bodensensors.
    • Unterer Grenzwert Bodensensor: Zur Einstellung der Temperatur-Untergrenze des Bodensensors.
    HINWEIS:
    • Die Temperatur-Obergrenze des Bodensensors sollte höher sein als die Temperatur-Untergrenze.

    • Die Temperatur-Untergrenze des Bodensensors sollte höher sein als die Temperatur-Obergrenze.

    • Die FBH-Sollwerttemperatur reicht von 18 °C bis 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?