Gerät mit dem Wiser Hub koppeln
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Tippen Sie auf und auf Klima > .
- Tippen Sie auf QR-Code scannen und
erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen
Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.
Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
-
(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
-
(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.
-
- Wenn das Gerät validiert ist, tippen Sie auf Weiter.
- Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED grün blinkt.
- Geben Sie den Gerätenamen ein und tippen Sie
auf Eingeben, um den Kopplungsprozess abzuschließen,
wenn die Fußbodenheizung nicht über einen Kühleingang
verfügt.
Wenn die Fußbodenheizung über einen Kühleingang verfügt, tippen Sie auf Weiter und fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. - Aktivieren Sie den Schalter Kühleingang, um Kühlfunktionen in der App zu verwenden, z. B. um einen Zeitplan für die Kühlfunktion festzulegen.
- Tippen Sie auf Boiler Kontakt, um
die Art des angeschlossenen Relais auszuwählen.VORSCHLAG: Wenn die FBH den Kessel direkt steuert, wählen Sie „FBH-Relais“ für die Option „Boiler Kontakt“.
Falls der Kessel von einem Wiser Hub mit Relais gesteuert wird, wählen Sie Wiser Hub Relais für diese Option. - Tippen Sie auf Eingeben, um den
Kopplungsprozess abzuschließen.
Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:
-
+ Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.
-
Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.
HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind. -