DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Kühleingang aktivieren

Mit der Wiser Home App können Sie den Kühleingang für die Fußbodenheizung aktivieren, um die Kühlfunktionen in der App zu verwenden, z. B. um einen Zeitplan für die Kühlfunktion festzulegen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Fußbodenheizung
  3. Aktivieren Sie den Schalter des Kühleingangs.
    WICHTIG: Wenn einem der folgenden Heizgeräte ein FBH-Kanal zugewiesen ist, prüfen Sie, ob unter Raumeinstellungen > Vom Kühlmodus ausgenommender Schalter aktiviert ist. Dies kann nützlich sein, wenn es Bereiche in einem Gebäude gibt, für die keine Kühlung erforderlich ist, z. B. Lagerräume oder nicht belegte Bereiche.
    • Connected Raumtemperaturregler 2 A (für Preset P1 und P2)

    • Connected Raumtemperaturregler 16 A (für alle Preset-Modelle)

    • Smart ZB Temperaturregler 16 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?