DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Über das Gerät

Die Wiser Steuerung / Verteilerleiste für Fußbodenheizung (nachfolgend Fußbodenheizung / FBH genannt) dient der Steuerung der thermischen Stellantrieb-Ventilköpfe zur Regelung des Durchflusses von Heißwasser in den Fußbodenheizungsrohren.

Die FBH ist in folgenden Versionen verfügbar:

  • FBH Heizung/Kühlung

  • FBH Heizung

  • FBH Heizung/Kühlung 24 V

Die Ausführungen FBH Heizung/Kühlung und FBH Heizung/Kühlung 24 V können auch zur Steuerung einer Wärmepumpe oder eines Kessels eingesetzt werden. Die FBH darf nur mit Heißwasser-FBH-Anlagen verwendet werden. Sie funktioniert zusammen mit dem Wiser Hub und den Wiser Raumthermostaten und regelt die Temperatur für die einzelnen Räume/Bereiche.

VORSCHLAG: In der Fußbodenheizung stehen insgesamt 6 Kanäle zur Verfügung. Je nach den Anforderungen Ihrer Räume/Zonen wählen Sie den Kanal aus:
  • 1/2 Kanäle: Sie können ihn für einen großen Raum verwenden, um 4 thermische Stellantrieb-Ventilköpfe zu steuern, um Heißwasser zu liefern.

  • 3/4 Kanäle: Sie können ihn für einen mittleren Raum verwenden, um 2 thermische Stellantrieb-Ventilköpfe zu steuern, um Heißwasser zu liefern.

  • 5/6 Kanäle: Sie können ihn für einen kleinen Raum verwenden, um einen thermischen Stellantrieb-Ventilkopf zu steuern, um Heißwasser zu liefern.

Kombinierte Anlagen (FBH und Heizkörper) können mit Wiser Heizkörperthermostaten ergänzt werden, wodurch eine komplette Heißwasser-Heizanlage gesteuert werden kann. 2 weitere Wiser Verteilerleisten (und optional Heizkörperthermostate) können hinzugefügt werden.
1x FBH max. 6 Räume/Zonen
2x FBH max. 12 Räume/Zonen
3x FBH max. 16 Räume/Zonen


Funktionen der Fußbodenheizung:

  • Fernsteuerung der Fußbodenheizung mit der Wiser Home App.

  • Erhöhen Sie die Raumtemperatur mit dem Wiser Raumthermostat mittleren Knopf.

Darstellung der Bedienelemente

  1. Setup-Taste

  2. LED für Setup

  3. Kanal-Taste

  4. LED für Kühlung

  5. Raumnamen

  6. LED für Kanal 1 bis 6

  7. LED für Pumpenkontakt

  8. LED für Brenner oder Kessel

  9. LED für 230 V / 24 V Stromversorgung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?