DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Casos de cableado

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo debe ser realizada de forma segura por profesionales cualificados. Los profesionales cualificados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
  • Conexión a redes de instalación.
  • Conexión de varios dispositivos eléctricos.
  • Tendido de cables eléctricos.
  • Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • La regleta de conexión del sistema de suelo radiante es sólo para cableado fijo.
  • Después del cableado, asegúrese de que los cables:
    – correctamente conectados
    – totalmente insertados
    – firmemente en su posición
    – no están retorcidos ni bajo tensión
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Puede estar encendido incluso si está apagado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Consulte el siguiente diagrama de cableado para conectar el cableado sin tensión y de 230 V CA.

Cableado sin tensión (directamente a la caldera)

El cableado sin tensión conmuta cualquier tensión (que no supere los 230 V CA) suministrada por la fuente de calor cuando esta solicita calefacción.

  1. Inserte la tensión de alimentación de la bomba en L1, N1 y conecte la toma de tierra.

  2. Inserte la alimentación de salida de la bomba en L2, N2, y conecte la toma de tierra.

  3. Inserte la tensión de alimentación en B1 para la alimentación de la caldera y la salida para el retorno del conmutador de la caldera en B2.

  4. Conecte L y N a una alimentación principal de 3 A.

Cableado de 230 V CA (a una válvula de zona)

El centro de cableado de válvulas de zona le permite encender y apagar cada zona individualmente y calentar solamente las habitaciones que desee en un momento dado.

  1. Inserte la sonda de calor en T1 y T2 (sin polaridad específica).

  2. Inserte la alimentación de salida de la bomba en L2, N2, y conecte la toma de tierra.

  3. Conecte N1 con N3.

  4. Conecte los terminales L1, B1 y L3 con un conector Wago o un bloque de conexión.

  5. Conecte B2 a la válvula de zona.

  6. Conecte L y N desde una fuente de alimentación principal de 3 A, junto con la conexión a tierra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?