DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Casos de cablagem

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem deter conhecimentos profundos nas seguintes áreas:
  • Ligação a redes de instalação.
  • Ligação de vários dispositivos elétricos.
  • Instalação de cabos elétricos.
  • Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • O controlador de piso radiante é apenas para cablagem fixa.
  • Após a cablagem, certifique-se de que os cabos estão:
    - ligados de forma correta
    - totalmente inseridos
    - posicionados de forma firme
    - sem torção ou sob tensão
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Consulte o diagrama de cablagem abaixo para conectar os cabos sem tensão e CA de 230 V.

Cablagem sem tensão (diretamente à caldeira)

A cablagem sem tensão liga qualquer tensão (não superior a CA de 230 V) fornecida pela fonte de calor quando solicita o aquecimento.

  1. Insira a tensão de alimentação da bomba em L1, N1 e ligue à terra.

  2. Insira a alimentação de saída à bomba em L2, N2 e ligue à terra.

  3. Insira a tensão de alimentação em B1 para a alimentação da caldeira e a saída para retorno do interruptor da caldeira em B2.

  4. Conecte L e N a partir de uma fonte de alimentação principal de 3 A.

Cablagem CA de 230 V (para uma válvula de zona)

O centro de cablagem da válvula de zona permite-lhe ligar e desligar cada zona individualmente, aquecendo apenas as divisões que pretende em qualquer altura.

  1. Insira a sonda de calor em T1 e T2 (não específico da polaridade).

  2. Insira a alimentação de saída à bomba em L2, N2 e ligue à terra.

  3. Conecte N1 com N3.

  4. Conecte L1, B1 e L3 com um Wago ou bloco de conexão.

  5. Conecte B2 à válvula de zona.

  6. Conecte L e N a partir de uma fonte de alimentação principal de 3 A, juntamente com a conexão à Terra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?