DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Calefacción de emergencia

Puede usar la calefacción de emergencia manualmente presionando el botón del canal si el concentrador no funciona o cuando la aplicación Wiser Home no responde.
Siga los siguientes pasos para realizar una calefacción de emergencia.
  1. Mantenga pulsado el botón de canal durante >2 segundos.
  2. Vuelva a pulsar el botón de canal para seleccionar canales adicionales.
    El LED del canal seleccionado empezará a parpadear.
  3. Cuando el LED del canal requerido esté parpadeando, pulse y mantenga pulsado ">" durante >2 segundos. Este LED se iluminará en verde de forma permanente y el LED del siguiente canal parpadeará. Puede seleccionar una combinación de canales, por ejemplo, los canales 1, 3 y 5.
  4. Al pulsar en el canal 6 se activan los canales seleccionados. Los LED relevantes parpadearán en verde y los actuadores se abrirán para permitir que el agua fluya.
    Después de 4 horas, se detiene una calefacción de emergencia. La calefacción de emergencia también puede detenerse pulsando el botón del canal. Si se utilizan múltiples regletas de conexión UFH de Wiser, esta prueba puede realizarse en todas las regletas de conexión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?