DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Ajuste del límite del sensor de suelo

Con la aplicación Wiser Home, puede establecer el límite del sensor de suelo para la calefacción por suelo radiante.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Calefacción por suelo radiante
  3. Seleccione lo siguiente:
    • Máxima temperatura del sensor de suelo: para ajustar el límite superior de temperatura del sensor de suelo.
    • Mínima temperatura del sensor de suelo: para ajustar el límite inferior de temperatura del sensor de suelo.
    NOTA:
    • La máxima temperatura del sensor de suelo debe ser mayor que la temperatura límite inferior.

    • La mínima temperatura del sensor de suelo debe ser menor que la temperatura límite superior.

    • La temperatura de consigna de la calefacción por suelo radiante es de entre 18 °C y 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?