Ajuste de la temperatura de la habitación usando la aplicación
Requisito previo: Añada un Termostato de habitación Wiser o Sensor de temperatura/humedad Wiser en la misma habitación en la que se encuentra el dispositivo.
Para ajustar, configurar o aumentar la temperatura de la habitación:
-
En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.
-
Utilice el control deslizante de la derecha de la pantalla para ajustar la temperatura.
SUGERENCIA: También puede ajustar la temperatura de la habitación:-
Pulsando
o
en la pestaña Control, en la sección
Calefacción de la habitación en cuestión para ajustar su temperatura.
-
Cuando lo añade a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Gestión de favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.
NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.Pulse
para establecer la hora de aumento.
IMPORTANTE:-
Una vez ajustado el tiempo de refuerzo, la temperatura de consigna aumenta automáticamente 2 °C durante el tiempo de refuerzo ajustado. Una vez finalizado el tiempo de potenciación, la temperatura de consigna vuelve al evento programado actual o a la temperatura de consigna anterior.
-
Al mover el control deslizante hacia la parte inferior de la barra se activa el modo Protección contra heladas. En este modo, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C constantes para evitar la congelación.
-
-
indica que la temperatura de la habitación está por debajo de la temperatura deseada (temperatura de consigna), por lo que la calefacción está encendida.
-
indica que la temperatura de la habitación está por encima de la temperatura deseada (temperatura de consigna), por lo que la calefacción está apagada.
-
indica que la temperatura de la habitación está por encima de la temperatura deseada (temperatura de consigna), por lo que la refrigeración está encendida.
-
indica que la temperatura de la habitación está por debajo de la temperatura deseada (temperatura de consigna), por lo que la refrigeración está apagada.
-
/
indica que el sensor de temperatura del suelo está configurado y cuando se alcanzan los límites superior/inferior, la pantalla de la habitación mostrará los iconos de límite del suelo.