DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Indicaciones LED

Uso normal

LED

Estados de los indicadores LED

Comportamiento

LED

Encendido de la planta bajo tensión

LED de canal 1‑6

Apagado

Relé abierto (sin demanda de calentamiento)

cerrado (demanda de calentamiento)

atenuación encendida

Retardo en la activación del relé

Prueba del sistema / calefacción de emergencia

Configuración LED

Conectado al concentrador de Wiser

Intentando vincular con el concentrador de Wiser

No hay conexión con el concentrador de Wiser

Rojo intermitente

Temperatura del suelo excedida

LED de un canal

Canales activados

LED de calefacción/refrigeración

Modo de refrigeración

Sensor de rocío activado

LED de bomba

Bomba activada

Caldera LED

Caldera activada

Ajustes

Acción del usuario

LED

Estados de los indicadores LED

Comportamiento

Conexión de la unidad de control para el LED de configuración del suelo hidráulico al concentrador de Wiser.

Mantenga pulsado el botón de configuración durante más de 2 s.

Válvulas

Señal de giro

/

El enlace ya se ha implementado. Siga las instrucciones de la aplicación.

Restablecimiento de la unidad de control para válvulas de suelo hidráulicas.

Mantenga pulsado el botón de configuración durante más de 20 s.

Configuración LED

Rojo hasta que todos los LED parpadean


La unidad de control del suelo hidráulico se retirará de la plataforma Wiser.

Identificación de la unidad de control para válvulas. Todos los LED del suelo hidráulico de la aplicación.

 

Identificación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?