DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Ajuste de ubicación del sensor de suelo

Con la aplicación Wiser Home, puede establecer la ubicación del sensor de suelo.

Requisito previo: Asignar canal a la sala.

Para configurar la ubicación del sensor de suelo:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Calefacción por suelo radiante > Ubicación del sensor de suelo (A) para seleccionar Sin asignar o seleccione la habitación requerida donde está conectado el sensor de suelo.
  3. Pulse Ok
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?