DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Para instalar un sistema de suelo radiante de Wiser se necesitan los siguientes elementos:

  • Regleta/s de conexión del suelo radiante de Wiser

  • Concentrador o HubR de Wiser

  • Termostato de habitación Wiser o sensor de temperatura/humedad Wiser

NOTA:
  • El sistema puede instalarse sin conexión con un enrutador WiFi.

  • Cuando utilice la versión UFH Heat/Cool 24 V, asegúrese de que está conectada a una fuente de alimentación de 24 V 2,2 A (no incluida)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?