Applications
Etat de l'application IO
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3927 |
14632 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Application de châssis activée ou désactivée :
|
1-15 |
Réservé |
||||||
0x3928 |
14633 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14632 :
|
Gestion de châssis
Le tableau décrit les registres relatifs à l'application de gestion de châssis exécutée par IO 1 (application prédéfinie ou définie par l’utilisateur).
Les registres 18300–18329 sont liés à l’application de gestion de châssis exécutée par IO 2 (application prédéfinie ou définie par l’utilisateur).
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3BC3 |
15300 |
R-RC |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 15301 :
|
0x3BC4 |
15301 |
R-RC |
– |
INT16U |
– |
– |
Etat du châssis |
0-7 |
Réservé |
||||||
8 |
Equipement en position débroché (CD) |
||||||
9 |
Equipement en position embroché (CE) |
||||||
10 |
Equipement en position de test (CT) |
||||||
11-15 |
Réservé |
||||||
0x3BC5–0x3BC6 |
15302-15303 |
R-RC-WC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Compteur de position châssis embroché Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis embroché. |
0x3BC7–0x3BC8 |
15304-15305 |
R-RC-WC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Compteur de position châssis débroché Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis débroché. |
0x3BC9–0x3BCA |
15306-15307 |
R-RC-WC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Compteur de position châssis test Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis test. |
0x3BCB–0x3BCE |
15308-15311 |
R-RC |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière modification de la position châssis embroché |
0x3BCF–0x3BD2 |
15312-15315 |
R-RC |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière modification de la position châssis débroché |
0x3BD3–0x3BD6 |
15316-15319 |
R-RC |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière modification de la position châssis test |
0x3BD7–0x3BD8 |
15320-15321 |
R-WC |
s |
INT32U |
– |
– |
Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage |
0x3BD9–0x3BDA |
15322-15323 |
R-WC |
s |
INT32U |
– |
– |
Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position embroché |
0x3BDB |
15324 |
L |
– |
INT16U |
0-65534 |
– |
Compteur de regraissage de contact du châssis |
0x3BDC–0x3BE0 |
15325-15329 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Gestion de racks
Le tableau décrit les registres relatifs à l'application de gestion de racks définie par l’utilisateur et exécutée par IO 1.
Les registres 18330-18359 sont liés à l'application de gestion de racks définie par l'utilisateur qui est exécutée par IO 2.
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3BE1 |
15330 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 15331 : 0 = Non valide 1 = Valide |
0x3BE2 |
15331 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Etat du rack |
0-7 |
Réservé |
||||||
8 |
Rack en position débroché |
||||||
9 |
Rack en position embroché |
||||||
10 |
Rack en position de test |
||||||
11-15 |
Réservé |
||||||
0x3BE3–0x3BE4 |
15332-15333 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Compteur de position rack embroché. Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position connectée du rack. |
0x3BE5–0x3BE6 |
15334-15335 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Compteur de position rack débroché. Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position déconnectée du rack. |
0x3BE7–0x3BE8 |
15336-15337 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Compteur de position rack test. Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position de test du rack. |
0x3BE9–0x3BEC |
15338-15341 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière modification de la position connectée du rack. |
0x3BED–0x3BF0 |
15342-15345 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière modification de la position déconnectée du rack. |
0x3BF1–0x3BF4 |
15346-15349 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière modification de la position de test du rack. |
0x3BF5–0x3BFE |
15350-15359 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Commande d'éclairage
Le tableau décrit les registres relatifs à l'application prédéfinie de commande d'éclairage exécutée par IO 1.
Les registres 18400–18409 sont liés à l'application prédéfinie de commande d'éclairage exécutée par IO 2.
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3C27 |
15400 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Intégrité du registre 15401 :
|
0x3C28 |
15401 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Etat d'éclairage :
|
0x3C29–0x3C2A |
15402-15403 |
L |
s |
INT32U |
0-54000 |
Temps restant en mode Activé ou Désactivé (en fonction de l'état de l'éclairage) |
0x3C2B- |
15404 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
Commande simple d'éclairage(1) :
|
0x3C2C–0x3C30 |
15405-15409 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
(1) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes simples d'activation/de désactivation. |
Contrôle de charge
Le tableau décrit les registres relatifs à l'application prédéfinie de contrôle de charge exécutée par IO 1.
Les registres 18410-18419 sont liés à l'application prédéfinie de contrôle de charge qui est exécutée par IO 2.
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3C31 |
15410 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Intégrité du registre 15411 :
|
0x3C32 |
15411 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Etat de la charge :
|
0x3C33–0x3C34 |
15412-15413 |
L |
s |
INT32U |
0-54000 |
Temps restant en mode Activé ou Désactivé (en fonction de l'état de la charge) |
0x3C35 |
15414 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
Commande simple de charge(1) :
|
0x3C36-0x3EEC |
15415-16109 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
(1) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes simples d'activation/de désactivation. |