Aplicaciones
Estado de la aplicación de E/S
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3927 |
14632 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Aplicación de zócalo habilitada o deshabilitada:
|
|
1-15 |
Reservado |
||||||
|
0x3928 |
14633 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14632:
|
Gestión de zócalo
En la tabla se describen los registros relacionados con la aplicación de gestión de zócalos realizada por IO 1 (aplicación predefinida o definida por el usuario).
Los registros del 18300 al 18329 están relacionados con la aplicación de gestión de zócalos realizada por IO 2 (aplicación predefinida o definida por el usuario).
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3BC3 |
15300 |
L-LC |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 15301:
|
|
0x3BC4 |
15301 |
L-LC |
– |
INT16U |
– |
– |
Estado de zócalo |
|
0-7 |
Reservado |
||||||
|
8 |
Dispositivo en posición desenchufado (CD) |
||||||
|
9 |
Dispositivo en posición enchufado (CE) |
||||||
|
10 |
Dispositivo en posición de test (CT) |
||||||
|
11-15 |
Reservado |
||||||
|
0x3BC5-0x3BC6 |
15302-15303 |
L-LC-EC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Contador de posición de conexión del zócalo Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición enchufado del zócalo |
|
0x3BC7-0x3BC8 |
15304-15305 |
L-LC-EC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Contador de posición de desconexión del zócalo Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición desenchufado del zócalo |
|
0x3BC9-0x3BCA |
15306-15307 |
L-LC-EC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Contador de posición de prueba del zócalo Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición de test de zócalo |
|
0x3BCB-0x3BCE |
15308-15311 |
L-LC |
– |
DATETIME |
– |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición enchufado del zócalo |
|
0x3BCF-0x3BD2 |
15312-15315 |
L-LC |
– |
DATETIME |
– |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición desenchufado del zócalo |
|
0x3BD3-0x3BD6 |
15316-15319 |
L-LC |
– |
DATETIME |
– |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición de test de zócalo |
|
0x3BD7-0x3BD8 |
15320-15321 |
L-EC |
s |
INT32U |
– |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado |
|
0x3BD9-0x3BDA |
15322-15323 |
L-EC |
s |
INT32U |
– |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento de la posición enchufado |
|
0x3BDB |
15324 |
L |
– |
INT16U |
0-65534 |
– |
Contador de reengrasado de contactos de zócalo |
|
0x3BDC-0x3BE0 |
15325-15329 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Gestión de cajón
En esta tabla se describen los registros relacionados con la aplicación definida por el usuario de gestión de cajón ejecutada por IO 1.
Los registros del 18330 al 18359 están relacionados con la aplicación definida por el usuario de gestión de cajón ejecutada por IO 2.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3BE1 |
15330 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 15331: 0 = No válido 1 = Válido |
|
0x3BE2 |
15331 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Estado de cajón |
|
0-7 |
Reservado |
||||||
|
8 |
Cajón en posición desconectado |
||||||
|
9 |
Cajón en posición conectado |
||||||
|
10 |
Cajón en posición de test |
||||||
|
11-15 |
Reservado |
||||||
|
0x3BE3-0x3BE4 |
15332-15333 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Contador de posición de cajón conectado. Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la posición de cajón conectado. |
|
0x3BE5-0x3BE6 |
15334-15335 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Contador de posición de cajón desconectado. Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la posición de cajón desconectado. |
|
0x3BE7-0x3BE8 |
15336-15337 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Contador de posición de prueba de cajón. Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la posición de prueba de cajón. |
|
0x3BE9-0x3BEC |
15338-15341 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición enchufado del cajón. |
|
0x3BED-0x3BF0 |
15342-15345 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición desenchufado del cajón. |
|
0x3BF1-0x3BF4 |
15346-15349 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición de test del cajón. |
|
0x3BF5-0x3BFE |
15350-15359 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Control de luces
En esta tabla se describen los registros relacionados con la aplicación predefinida de control de luces ejecutada por IO 1.
Los registros del 18400 al 18409 están relacionados con la aplicación predefinida de control de luces ejecutada por IO 2.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3C27 |
15400 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Calidad de registro 15401:
|
|
0x3C28 |
15401 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado de luces:
|
|
0x3C29-0x3C2A |
15402-15403 |
L |
s |
INT32U |
0-54000 |
Tiempo restante en estado conectado/desconectado (dependiendo del estado de luces) |
|
0x3C2B– |
15404 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
Comando simple de luces(1):
|
|
0x3C2C-0x3C30 |
15405-15409 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Los comandos simples están activados de fábrica. Los comandos simples se pueden deshabilitar mediante los comandos simples de habilitación/deshabilitación de comandos. |
||||||
Control de carga
En esta tabla se describen los registros relacionados con la aplicación predefinida de control de carga ejecutada por IO 1.
Los registros del 18410 al 18419 están relacionados con la aplicación predefinida de control de carga ejecutada por IO 2.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3C31 |
15410 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Calidad de registro 15411:
|
|
0x3C32 |
15411 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado de carga:
|
|
0x3C33-0x3C34 |
15412-15413 |
L |
s |
INT32U |
0-54000 |
Tiempo restante en estado conectado/desconectado (dependiendo del estado de carga) |
|
0x3C35 |
15414 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
Comando simple de carga(1):
|
|
0x3C36-0x3EEC |
15415-16109 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Los comandos simples están activados de fábrica. Los comandos simples se pueden deshabilitar mediante los comandos simples de habilitación/deshabilitación de comandos. |
||||||