Commandes de configuration des mesures
Configurer la présence d'ENVT
Pour régler la présence d'ENVT, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
E/P |
Code de commande = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E/P |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
0 = ENVT n'est pas présent 1 = ENVT est présent |
Réinitialiser minimum/maximum
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures d'énergie (registres 2000 à 2027).
Pour réinitialiser les valeurs minimales/maximales des mesures, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46728 |
– |
– |
Code de commande = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
– |
– |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
– |
– |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
– |
– |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
– |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Réinitialiser minimum/maximum des variables de mesure :
|
|
A/E/P |
0 |
Réinitialiser le courant minimum/maximum (I1, I2, I3, IN, Imax, Ig, IΔn, Iavg et Iunbal) |
||||||
|
E/P |
1 |
Réinitialiser la tension minimum/maximum (V12, V13, V23, V1N, V2N, V3N, VavgL-L, VavgL-N et Vunbal) |
||||||
|
E/P |
2 |
Réinitialiser la puissance minimum/maximum (puissance active, puissance réactive, puissance apparente et puissance de distorsion) |
||||||
|
E/P |
3 |
Réinitialiser le facteur de puissance minimum/maximum et cosϕ |
||||||
|
E/P |
4 |
Réinitialiser la distorsion harmonique totale (THD) minimum/maximum |
||||||
|
E/P |
5 |
Réinitialiser la valeur de crête de la demande de courant |
||||||
|
E/P |
6 |
Réinitialiser la valeur de crête des demandes de puissance active, puissance réactive et puissance apparente |
||||||
|
E/P |
7 |
Réinitialiser la fréquence minimale/maximale |
||||||
|
– |
8 |
Non applicable |
||||||
|
E/P |
9 |
Réinitialiser l'énergie (active, réactive, apparente) |
||||||
|
– |
10-15 |
Réservé |
Configuration du signe de la puissance
L'utilisateur peut lire la configuration du signe de la puissance au registre 3316 Signe de la puissance.
Pour régler les paramètres du signe de la puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
P |
Code de commande = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
P |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
P |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
P |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
P |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
P |
Signe de la puissance: 0 = la puissance active circule de l'amont (haut) vers l'aval (bas) (réglage d'usine) 1 = la puissance active circule de l'aval (bas) vers l'amont (haut). |
Configuration du signe du facteur de puissance
L'utilisateur peut lire la configuration du signe du facteur de puissance au registre 3318.
Pour régler les paramètres du signe du facteur de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
E |
Code de commande = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) : 0 = convention CEI 2 = convention IEEE (réglage d'usine) |
Configuration du mode d'accumulation d'énergie
L'utilisateur peut lire la configuration du mode d'accumulation d'énergie au registre 3324.
Pour régler les paramètres du mode d'accumulation d'énergie, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
E/P |
Code de commande = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E/P |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
Mode d'accumulation d'énergie: 0 = accumulation absolue (réglage d'usine) 1 = accumulation signée |
Configuration de la demande de courant
L'utilisateur peut lire la durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant au registre 3352.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de courant du registre 2200 à 2207.
Pour démarrer la demande de courant, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
E/P |
Code de commande = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E/P |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Min |
INT16U |
5-60 |
E/P |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1. La valeur définie en usine est de 15 minutes (fenêtre glissante). |
Configuration de la demande de puissance
L'utilisateur peut lire la méthode de calcul de la demande de puissance du registre 3354 à 3355.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de puissance du registre 2224 à 2237.
Pour démarrer la demande de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
E/P |
Code de commande = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E/P |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E/P |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E/P |
Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) : 0 = glissante (réglage d'usine) 2 = fixe 5 = synchronisation sur la communication |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
Min |
INT16U |
5-60 |
E/P |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1. Le réglage d'usine est 15 minutes. |
Configurer l'affichage de la tension primaire nominale Vn
L'utilisateur peut lire la tension nominale au registre 9616.
Pour régler les paramètres de l'affichage de la tension primaire nominale Vn, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
E/P |
Code de commande = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destination = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E/P |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0-65535 |
E/P |
Tension primaire nominale Vn (réglage d'usine = 690 V) |