Comandos de configuración de medidas
Configurar presencia de ENVT
Para configurar la presencia de ENVT, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
E/P |
Código de comando = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
0 = ENVT no presente 1 = ENVT presente |
Restablecer mínimo/máximo
Para restablecer los valores mínimo/máximo de las medidas, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46728 |
– |
– |
Código de comando = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
– |
– |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
– |
– |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
– |
– |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Restablece mínimo/máximo de variables de medición:
|
|
A/E/P |
0 |
Restablece la corriente mínima/máxima (I1, I2, I3, IN, Imax, Ig, IΔn, Iavg, e Iunbal) |
||||||
|
E/P |
1 |
Restablece la tensión mínima/máxima (V12, V13, V23, V1N, V2N, V3N, VavgL-L, VavgL-N y Vunbal) |
||||||
|
E/P |
2 |
Restablece la potencia mínima/máxima (potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y potencia de distorsión) |
||||||
|
E/P |
3 |
Restablece el factor de potencia mínimo/máximo y cosϕ |
||||||
|
E/P |
4 |
Restablece la distorsión total armónica mínima/máxima (THD) |
||||||
|
E/P |
5 |
Restablece el pico de la demanda de corriente |
||||||
|
E/P |
6 |
Restablece el pico de la demanda de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente |
||||||
|
E/P |
7 |
Restablece la frecuencia mínima/máxima |
||||||
|
– |
8 |
No aplicable |
||||||
|
E/P |
9 |
Restablece la energía (activa, reactiva, aparente) |
||||||
|
– |
10-15 |
Reservado |
Configuración de señal de flujo de potencia
El usuario puede consultar la configuración de la señal de flujo de potencia en el registro 3316 Señal de flujo de potencia.
Para establecer los parámetros de la señal de flujo de potencia, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
P |
Código de comando = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
P |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
P |
Señal de flujo de potencia: 0 = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica). 1 = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior). |
Configuración de señal de factor de potencia
El usuario puede leer la configuración de la señal de factor de potencia en el registro 3318.
Para establecer los parámetros de la señal de factor de potencia, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
E |
Código de comando = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
Convención de señal para el factor de potencia y el factor de potencia fundamental (cosϕ): 0 = convención IEC 2 = convención IEEE (ajuste de fábrica) |
Configuración de modo de acumulación de energía
El usuario puede leer la configuración del modo de acumulación de energía en el registro 3324.
Para establecer los parámetros del modo de acumulación de energía, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
E/P |
Código de comando = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
Modo de acumulación de energía: 0 = acumulación absoluta (ajuste de fábrica) 1 = acumulación con signo |
Configuración de demanda de corriente
El usuario puede leer los parámetros de demanda de corriente en los registros 2200-2207.
Para iniciar la demanda de corriente, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
E/P |
Código de comando = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Mín |
INT16U |
5-60 |
E/P |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de corriente, ajustable en incrementos de 1. El ajuste de fábrica es 15 minutos (deslizante). |
Configuración de demanda de potencia
El usuario puede leer el método de cálculo de demanda de potencia en los registros 3354-3355.
El usuario puede leer los parámetros de demanda de potencia en los registros 2224-2237.
Para iniciar la demanda de potencia, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
E/P |
Código de comando = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E/P |
Número de parámetros (bytes) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E/P |
Método de cálculo de demanda de potencia (tipo de ventana): 0 = deslizante (ajuste de fábrica) 2 = fijo 5 = sincronizado con la comunicación |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
Mín |
INT16U |
5-60 |
E/P |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de potencia, ajustable en incrementos de 1. El ajuste de fábrica es 15 minutos. |
Configurar visualización de tensión nominal primaria Vn
El usuario puede leer la tensión nominal en el registro 9616.
Para establecer los parámetros de visualización de la tensión nominal primaria Vn, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
E/P |
Código de comando = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E/P |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E/P |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0-65535 |
E/P |
Tensión nominal primaria Vn (ajuste de fábrica = 690 V) |