Varios
Corriente nominal
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x222D |
8750 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-8000 |
A/E/P |
Corriente nominal del interruptor automático Ajuste de fábrica = 100 A (conector del sensor del interruptor automático ausente) |
Medidas del administrador de protección
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2263 |
8804 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
P |
Contador de cambio de configuración del administrador de protección (PM) Este contador aumenta cada vez que se aplica un cambio de configuración PM por medio de HMI (teclado o interruptores) o COM. Si se cambian los interruptores en un momento de apagado, este contador aumentará en el momento del encendido. |
|
0x2280 |
8833 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en la fase 1 desde el último reinicio (4) Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o no se ha introducido el tipo de interruptor automático) |
|
0x2281 |
8834 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en la fase 2 desde el último reinicio (4) Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o no se ha introducido el tipo de interruptor automático) |
|
0x2282 |
8835 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en la fase 3 desde el último reinicio (4) Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o no se ha introducido el tipo de interruptor automático) |
|
0x2283 |
8836 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P |
Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en el neutro desde el último reinicio (4) Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o no se ha indicado el código de interruptor automático) |
|
0x2284 |
8837 |
L |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Corriente RMS en fase 1 expresada como % del valor Ir de disparo largo retardo |
|
0x2285 |
8838 |
L |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Corriente RMS en fase 2 expresada como % del valor Ir de disparo largo retardo |
|
0x2286 |
8839 |
L |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Corriente RMS en fase 3 expresada como % del valor Ir de disparo largo retardo |
|
0x2287 |
8840 |
L |
1 |
%Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Corriente eficaz en el neutro expresada como % de la corriente nominal In x la configuración del neutro seleccionada (x 1, x 2 o x 0,5) (1) |
|
0x2288 |
8841 |
L |
1 |
% Ig |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Corriente "residual" de defecto a tierra expresada como un % del valor lg de disparo de protección de defecto a tierra (2) |
|
0x2289 |
8842 |
L |
100 |
%Idn |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Corriente del diferencial expresada como % del valor IΔN de disparo de protección del diferencial (3) |
|
(1) Valor no accesible cuando el registro de configuración 9618 selecciona "no external CT". (2) Accesible únicamente con la unidad de control MicroLogic 6.0. (3) Accesible únicamente con la unidad de control MicroLogic 7.0. (4) Se requiere potencia auxiliar para calcular las corrientes de defecto. El cálculo solo es efectivo cuando se ha proporcionado el código de selección del interruptor automático (consulte la guía del usuario de las unidades de control MicroLogic P). |
||||||||
Estado de la batería
La tabla siguiente representa el estado de carga de la batería:
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x228A |
8843 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0-100 |
A/E/P |
Indicador de carga de la batería: 100 % = U > 2800 mV 50 % = 2200 < U < 2800 mV 0 % = U < 2200 mV |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo
Tiempo restante hasta que el disparo de largo retardo se evalúa cada segundo. Si se dispara otra protección, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo sigue siendo evaluado.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0-0x22A1 |
8865-8866 |
L |
10 |
s |
MOD 10000 |
– |
P |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo |
Rotación de fase
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Rotación de fase: 0 = ABC (123) 1 = ACB (132) |
Idioma
Este registro establece el idioma utilizado por la unidad de control. Se puede modificar con el teclado de la unidad de control. El ajuste de fábrica es Inglés, pero se puede fijar en fábrica si fuera necesario.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258D |
9614 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
0 |
Francés |
|
1 |
Inglés (EE. UU.) |
||||||||
|
2 |
Inglés (Reino Unido) |
||||||||
|
3 |
Alemán |
||||||||
|
4 |
Español |
||||||||
|
5 |
Italiano |
||||||||
|
7 |
Chino |
||||||||
|
8 |
Ruso |
||||||||
|
9 |
Idiomas opcionales disponibles bajo petición a Schneider Electric |
||||||||
|
10-15 |
Reservado |
Frecuencia nominal
Este registro evalúa la frecuencia de funcionamiento del interruptor automático que necesita el administrador de protección para desactivar la protección de la rotación de fase de un sistema de distribución de 400 Hz.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258E |
9615 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
0 |
50 / 60 Hz (ajuste de fábrica) |
|
1-2 |
Reservado |
||||||||
|
3 |
400 Hz |
||||||||
|
4-15 |
Reservado |