DOCA0220FR-01

Divers

Courant nominal

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

222x0D

8750

L

1

A

INT16U

0-8000

A/E/P

Courant nominal du disjoncteur

Réglage d'usine = 100 A (broche du capteur absente au niveau du disjoncteur)

Mesures du gestionnaire de protection

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x2263

8804

L

INT16U

0-65535

P

Compteur des modifications de configuration du gestionnaire de protection

Ce compteur est incrémenté chaque fois qu'un paramètre du gestionnaire de protection est appliqué via l'IHM (clavier ou commutateurs) ou via le port COM.

Si les commutateurs sont modifiés pendant la mise hors tension, ce compteur est incrémenté lors de la mise sous tension.

0x2280

8833

L

10

%In

INT16U

0-16000

P

Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase  1 depuis la dernière réinitialisation (4)

Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi)

0x2281

8834

L

10

%In

INT16U

0-16000

P

Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase  2 depuis la dernière réinitialisation (4)

Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi)

0x2282

8835

L

10

%In

INT16U

0-16000

P

Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase  3 depuis la dernière réinitialisation (4)

Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi)

0x2283

8836

L

10

%In

INT16U

0-16000

P

Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur le neutre depuis la dernière réinitialisation (4)

Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou code de disjoncteur non fourni)

0x2284

8837

L

1

% Ir

INT16U

0-32767

A/P

Courant efficace sur la phase 1, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

0x2285

8838

L

1

% Ir

INT16U

0-32767

A/P

Courant efficace sur la phase 2, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

0x2286

8839

L

1

% Ir

INT16U

0-32767

A/P

Courant efficace sur la phase 3, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

0x2287

8840

L

1

% Ir

INT16U

0-32767

A/P

Courant efficace sur le neutre, exprimé en % du courant nominal In x coefficient de neutre sélectionné (x 1, x 2 ou x 0,5) (1)

0x2288

8841

L

1

%Ig

INT16U

0-32767

A/P

Courant de défaut à la terre « résiduel », exprimé en % du seuil de déclenchement Ig de la protection contre les défauts à la terre (2)

0x2289

8842

L

100

%Idn

INT16U

0-32767

A/P

Courant de fuite à la terre, exprimé en % du seuil de déclenchement IΔN de la protection différentielle (3)

(1) Valeur non accessible lorsque la configuration du registre 9618 opère la sélection « aucun TC externe ».

(2) Accessible uniquement avec le déclencheur MicroLogic 6.0.

(3) Accessible uniquement avec le déclencheur MicroLogic 7.0.

(4) Une alimentation auxiliaire est requise pour calculer les courants de défaut. Le calcul est efficace uniquement lorsque le code de sélection du disjoncteur a été fourni (voir les guides utilisateur des déclencheurs MicroLogic P).

État de la batterie

Le tableau suivant représente l'état de charge de la batterie :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x228A

8843

L

1

%

INT16U

0-100

A/E/P

Témoin de charge de la batterie :

100 % = U > 2800 mV

50 % = 2200 < U < 2800 mV

0 % = U < 2200 mV

Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

Le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est évalué toutes les secondes. Si une autre protection est déclenchée, alors le temps restant jusqu'au déclenchement continue d'être évalué.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x22A0–0x22A1

8865-8866

L

10

s

MOD10000

P

Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

Rotation des phases

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x22A7

8872

L

INT16U

P

Rotation de phase :

0 = ABC (123)

1 = ACB (132)

Langue

Ce registre définit la langue utilisée par le déclencheur. Il peut être modifié à l'aide du clavier du déclencheur. La langue par défaut est Anglais mais une autre langue peut être réglée en usine.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x258D

9614

L/E

INT16U

P

0

Français

1

Anglais (E-U)

2

Anglais (R-U)

3

Allemand

4

Espagnol

5

Italien

7

Chinois

8

Russe

9

Des langues sont disponibles en option sur commande auprès de Schneider Electric

10-15

Réservé

Fréquence nominale

Ce registre évalue la fréquence de fonctionnement du disjoncteur requise par le gestionnaire de protection afin de désactiver la protection contre la rotation des phases pour les réseaux de distribution électrique 400 Hz.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Bit

Description

0x258E

9615

L/E

INT16U

P

0

50/60 Hz (réglage d'usine)

1-2

Réservé

3

400 Hz

4-15

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?