NSX 线缆
简介
NSX 线缆用于将断路器连接到通讯网络。
NSX 线缆可以与 BSCM 模块一起使用。
有关 ComPact NSX DC 断路器通讯功能整合的更多信息,请参阅:
-
DOCA0093ZH ULP System (IEC Standard) – ULP (Universal Logic Plug) System – User Guide
-
DOCA0091ZH ComPact NSX - Modbus 通讯指南
描述
|
项目 |
数据介质 |
传输的数据 |
备注 |
|---|---|---|---|
|
A |
NSX 线缆微动开关 |
SD 触点的状态 |
NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。 |
|
B |
带有 RJ45 接头的电缆,用于连接到 ULP 模块。 |
通讯网络 |
有 3 种电缆长度可供选择:0.3 m (9.84 ft)、1.3 m (4.27 ft) 和 3 m (14.7 ft)。 |
|
C |
与 BSCM 模块的内部连接 |
通讯网络 |
– |
NSX 线缆还能够为 BSCM 模块提供 24 Vdc 电源(在安装有此模块时):
安装
用来安装 NSX 接线的插槽取决于断路器的类型。
NSX 线缆无法与 SD 辅助触点同时安装。
NSX 线缆可以现场安装。
相关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16047AA ComPact NSX100–630 – NSX 线缆。
利用 NSX 线缆通讯
NSX 线缆连接到以下 ULP 模块:
-
IFM 或 IFE 通讯接口
-
FDM121 显示器
-
IO 模块