DOCA0066ES-05

Cable NSX

Introducción

El cable NSX conecta un interruptor automático con la red de comunicación.

El cable NSX puede utilizarse con un módulo BSCM.

Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPact NSX DC, consulte:

  • DOCA0093ES Sistema ULP (estándar IEC) – Sistema ULP (Universal Logic Plug)  – Guía del usuario

  • DOCA0091EN ComPact NSX - Guía de comunicación Modbus

Descripción

El cable NSX consta de una caja de conexiones, un cable equipado con un conector RJ45 y un cable equipado con un bornero con tornillo.

Elemento

Soporte de datos

Datos transmitidos

Comentarios

A

Microinterruptor de cable NSX

Estado del contacto SD

El cable NSX ocupa la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.

B

Cable equipado con un conector RJ45 para conexión a un módulo ULP.

Red de comunicación

Hay tres longitudes de cable disponibles: 0,3 m (9,84 ft), 1,3 m (4,27 ft) y 3 m (14,7 ft).

C

Conexión interna al módulo BSCM

Red de comunicación

El cable NSX también proporciona la fuente de alimentación de 24 V CC para el módulo BSCM (cuando este módulo está instalado):

Instalación

Las ranuras utilizadas para instalar el cable NSX dependen del tipo de interruptor automático.

ComPact NSX100-250 DC 3P/4P

ComPact NSX400-630 DC 3P/4P

ComPact NSX1200 DC 2P

A Cable NSX

B BSCM

El cable NSX no puede instalarse al mismo tiempo que el contacto auxiliar SD.

El cable NSX se puede instalar in situ.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16047AA ComPact NSX100–630 – Cable NSX.

Comunicación con el cable NSX

El cable NSX conecta los módulos ULP siguientes:

  • Interfaz de comunicación IFM o IFE

  • Pantalla FDM121

  • Módulo IO

En la figura siguiente se muestran las conexiones del cable NSX a la interfaz IFM Modbus.

A Interfaz IFM Modbus para un interruptor automático

B Cable NSX

C Módulo BSCM

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?