DOCA0066ES-05

Descripción de la parte frontal

Parte frontal con mando rotativo directo

Los controles operativos, los indicadores de operación, los ajustes y los mecanismos de bloqueo del interruptor automático para el mando rotativo directo se encuentran en la parte frontal del interruptor automático.

A Placa frontal

B Mando rotativo directo para apertura, cierre y rearme

C Botón Push-to-trip

D Unidad de control (solo interruptor automático)

E Selectores de ajuste de la unidad de control (solo interruptor automático)

Para obtener más información sobre la configuración y la instalación del mando rotativo, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Mando rotativo directo GHD16291AA para ComPact NSX100-250 DC

  • Mando rotativo directo GHD16319AA para ComPact NSX400-630 DC

Parte frontal con mando rotativo prolongado

Para interruptores automáticos con un mando rotativo prolongado:

  • Los controles operativos del interruptor automático se encuentran en la placa frontal de la puerta.

  • A los indicadores de operación y los ajustes se puede acceder solamente cuando la puerta está abierta

  • Los mecanismos de bloqueo están en el interruptor automático (opcional) y en la placa frontal de la puerta (puerta cerrada).

Existen dos modelos de mando rotativo prolongado:

  • Mando negro para aplicaciones estándar

  • Mando rojo sobre marco amarillo para aplicaciones de control de la máquina

Puerta del armario abierta Puerta del armario cerrada

A Placa frontal

B Maneta del eje con la puerta abierta

C Botón Push-to-trip

D Unidad de control

E Selectores de ajuste de la unidad de control

F Mando rotativo prolongado para apertura, cierre y rearme

Para obtener más información sobre la instalación del mando rotativo prolongado, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Mando rotativo prolongado GHD16292A para ComPact NSX100-250 DC

  • Mando rotativo prolongado GHD16320A para ComPact NSX400-630 DC

    Vídeo de demostración de instalación del mando rotativo y los accesorios

    La siguiente información está disponible en un vídeo de demostración:

    • Instalación de un mando rotativo montado directamente y de accesorios (por ejemplo, cerraduras) en un interruptor automático ComPact NSX100–250

    • Instalación de un mando rotativo prolongado y de accesorios en un interruptor automático ComPact NSX100–250

    Para acceder al vídeo, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/h7ETxmroxiI , copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    ¿Le ha resultado útil?