DOCA0066ZH-05

前面板示意说明

带直接旋转手柄的前面板

断路器操作控制件、操作指示、设置和直接旋转手柄的锁定机构位于断路器正面。

A 铭牌

B 用于分闸、合闸和复位的直接旋转手柄

C Push-to-trip 按钮

D 脱扣单元(仅限于断路器)

E 脱扣单元调节按钮(仅限于断路器)

有关旋转手柄配置和安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • GHD16291AA ComPact NSX100-250 DC 用直接旋转手柄

  • GHD16319AA ComPact NSX400-630 DC 用直接旋转手柄

带延伸旋转手柄的前面板

对于带延伸旋转手柄的断路器:

  • 可以在门框上接触到断路器的操作控制件。

  • 只有在门打开时才可以接触到操作指示灯和设置。

  • 锁定机构位于断路器上(可选)或者位于门框上(门关闭)。

延伸旋转手柄有两种型号:

  • 用于标准应用的黑色手柄

  • 用于机器控制应用的红色手柄(黄色外缘)

柜门开着 柜门关着

A 铭牌

B 开门轴式操作器

C Push-to-trip 按钮

D 脱扣单元

E 脱扣单元调节旋钮

F 用于分闸、合闸和复位的延伸旋转手柄

有关延伸旋转手柄安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • GHD16292AA ComPact NSX100-250 DC 用延伸旋转手柄

  • GHD16320AA ComPact NSX400-630 DC 用延伸旋转手柄

    旋转手柄和附件安装演示视频

    演示视频中提供了以下信息:

    • ComPact NSX 100–250 断路器上安装直接旋转手柄和附件(如钥匙锁)

    • ComPact NSX 100–250 断路器上安装延伸旋转手柄和附件

    如要访问此视频,请单击以下链接:https://youtu.be/h7ETxmroxiI,将此链接复制粘贴至 Web 浏览器,或者扫描二维码。

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    这有帮助吗?