DOCA0066ES-05

Interruptores automáticos extraíbles o conectables

Introducción

Los esquemas se muestran con los circuitos sin tensión; con todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados; y con los relés en posición normal.

Los terminales mostrados en rojo debe conectarlos el cliente.

Funcionamiento remoto con el mando eléctrico

Símbolo

Descripción

MN

Bobina de disparo por infratensión

MX

Bobina de disparo por emisión de corriente

A4

Orden de apertura

A2

Orden de cierre

B4, A1

Fuente de alimentación del mando eléctrico

L1

Posición manual (manu)

B2

Enclavamiento SDE (obligatorio para recarga automática o remota)

BPO

Botón de apertura

BPF

Botón de cierre

Funcionamiento remoto con el mando eléctrico comunicante

Símbolo

Descripción

MN

Bobina de disparo por infratensión

MX

Bobina de disparo por emisión de corriente

B4, A1

Fuente de alimentación del mando eléctrico

BSCM

Módulo de control de estado del interruptor

Contactos indicadores

Símbolo

Descripción

OF2/OF1

Contactos indicadores ON/OFF del dispositivo

OF4/OF3

Contactos indicadores ON/OFF del dispositivo (NSX400-630 DC)

SDE

Contacto indicador de defecto eléctrico

SD

Contacto indicador de disparo

CAF2/CAF1

Contacto avanzado al cierre (solo mando rotativo)

CAO1

Contacto avanzado a la apertura (solo mando rotativo)

Código de colores para el cableado auxiliar

Descripción

RD

Rojo

WH

Blanco

YE

Amarillo

BK

Negro

GN

Verde

VT

Violeta

GY

Gris

Contactos inversores

Código de colores para el cableado auxiliar

Descripción

YE

Amarillo

VT

Violeta

GY

Gris

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?