DOCA0066ES-05

Resumen de la unidad de control

Aplicaciones de propósito general

En la tabla siguiente se muestran las unidades de control compatibles con los interruptores automáticos ComPact NSX DC para aplicaciones de propósito general. Para obtener más información, consulte LVPED208006 Catálogo ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV.

Unidades de control

Integrada/intercambiable

NSX100
DC

NSX160
DC

NSX250
DC

NSX400
DC

NSX630
DC

NSX1200
DC

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

2P

NA (disyuntor)

Integrada

NA (disyuntor)

Intercambiable

TM-D

Integrada

TM-D

Intercambiable

TM-DC

Integrada

TM-DC

Intercambiable

TM-G

Intercambiable

Aplicaciones fotovoltaicas

En la tabla siguiente se muestran las unidades de control compatibles con los interruptores automáticos ComPact NSX DC para aplicaciones fotovoltaicas. Para obtener más información, consulte LVPED208006EN Catálogo ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV

Unidades de control

Integrada/intercambiable

NSX80
DC PV

NSX100
DC PV

NSX125
DC PV

NSX160
DC PV

NSX200
DC PV

NSX400
DC PV

NSX500
DC PV

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

NA (disyuntor)

Integrada

TM-DC PV

Integrada

Protecciones y ajustes de las unidades de control termomagnéticas

Los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de las unidades de control.

A Umbral de la protección contra sobrecarga

B Umbral de disparo de la protección contra cortocircuito

Capacidad de actualización de las unidades de control termomagnéticas

Las unidades de control intercambiables se pueden actualizar. Consulte las tablas anteriores para obtener más información sobre las unidades de control intercambiables.

Las unidades de control intercambiables se cambian in situ de forma sencilla y fiable:

  • Sin necesidad de realizar conexiones

  • Sin necesidad de herramientas especiales (por ejemplo, una llave dinamométrica calibrada)

  • Compatibilidad de las unidades de control garantizada por la tapa mecánica

  • Montaje correcto garantizado mediante tornillo con limitación de par (véase el dibujo siguiente)

El diseño de las unidades de control limita los riesgos de un mal apriete o de un descuido. La sencillez del proceso de cambio permite realizar fácilmente los ajustes necesarios durante la evolución de los procesos de utilización y de mantenimiento.

NOTA: Cuando la unidad de control se monta así, puede quitarse: se puede acceder a la cabeza del tornillo.

Precintado de la protección

La tapa transparente de las unidades de control termomagnéticas se puede precintar para impedir la modificación de los ajustes de protección.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?