DOCA0066ES-05

Interruptor automático conectable

Introducción

Los interruptores automáticos con zócalo de conexión permiten:

  • Extraer o sustituir rápidamente el interruptor automático sin necesidad de tocar las conexiones del zócalo.

  • Añadir futuros circuitos instalando zócalos que se equiparán con un interruptor automático más adelante.

  • Aislar los circuitos de alimentación cuando el interruptor automático está montado en un panel o mediante un panel. Actúa como separador para las conexiones del zócalo de conexión. El aislamiento se completa con los cubrebornes cortos obligatorios en el interruptor automático.

Se pueden instalar los siguientes tipos de interruptor automático en un zócalo de conexión:

  • Interruptores automáticos 3P y 4P para aplicaciones de propósito general

  • Interruptores automáticos con mando maneta, mando rotativo directo o mando rotativo prolongado

  • Interruptores automáticos accionados por motor

El interruptor automático conectable consta del interruptor automático fijo y de un kit conectable, que incluye:

  • Zócalo de conexión

  • Conexiones de alimentación

  • Cubrebornes cortos

  • Enclavamiento de disparo de seguridad

Para obtener más información sobre la instalación de interruptores automáticos conectables, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • GHD16276AA, zócalo extraíble para ComPact NSX100-250

  • GHD16316AA, zócalo extraíble para ComPact NSX400-630

Vídeo de demostración de instalación de chasis y kit conectable

Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de un chasis y un kit conectable para interruptores automáticos extraíbles ComPact NSX100-250, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/XaXO6QgeWvM, copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

Desconexión del interruptor automático

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • Sólo personal cualificado podrá instalar y realizar el mantenimiento de este equipo.
  • El interruptor automático debe estar en la posición O (OFF).
  • No utilice herramientas para conectar o desconectar el interruptor automático.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Siga este procedimiento para desconectar el interruptor automático:

Paso

Acción

1

Cambie el interruptor automático a la posición O (OFF).

2

Retire los dos tornillos de montaje.

3

Saque el interruptor automático, manteniéndolo en horizontal.

NOTA:
  • Los circuitos auxiliares se desconectan automáticamente debido a los conectores situados en el zócalo y en la parte posterior del interruptor automático.

  • Abra el interruptor automático antes de desconectarlo. Si el interruptor automático está en la posición cerrada I (ON) al desconectarse, un mecanismo de predisparo dispara el interruptor automático antes de que se desconecten los pines.

Conexión del interruptor automático

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • Sólo personal cualificado podrá instalar y realizar el mantenimiento de este equipo.
  • El interruptor automático debe estar en la posición O (OFF).
  • No utilice herramientas para conectar o desconectar el interruptor automático.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Siga este procedimiento para conectar el interruptor automático:

Paso

Acción

1

Cambie el interruptor automático a la posición O (OFF).

2

Conecte el interruptor automático.

3

Vuelva a colocar los dos tornillos de montaje. Apriete los tornillos con un par de apriete de 2,5 N•m (22,1 lb-in).

NOTA:
  • Los circuitos auxiliares se desconectan automáticamente debido a los conectores situados en el zócalo y en la parte posterior del interruptor automático.

  • Abra el interruptor automático antes de conectarlo. Si el interruptor automático se encuentra en la posición cerrada I (ON) al conectarse, el mecanismo de predisparo lo dispara antes de que se conecten los pines.

Protección contra contacto directo con circuitos de alimentación

Un adaptador permite que el zócalo reciba los mismos accesorios de aislamiento y de conexión que el interruptor automático montado en la unidad.

Configuración Índice de protección

Descripción

IP20

Zócalo de conexión integrado:

  • Sin interruptor automático

  • Con interruptor automático sin cubrebornes

IP40 Zócalo de conexión integrado e interruptor automático con cubrebornes.
IP40

Zócalo de conexión con adaptador, cubrebornes y tapa transparente sin interruptor automático:

  • El adaptador permite utilizar todos los accesorios de conexión del interruptor automático fijo. Es obligatorio equipar el interruptor automático conectable con cubrebornes largos y cortos y separadores de fase.

  • Los cubrebornes son obligatorios para los interruptores automáticos conectables. Los cubrebornes cortos se suministran en el kit conectable. Se pueden sustituir por los cubrebornes largos disponibles como opción.

  • Schneider Electric no suministra la tapa transparente.

IP40 Zócalo de conexión con adaptador y cubrebornes, e interruptor automático con cubrebornes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?